23.05.2025 20:06 | |
Beigetreten: 09.05.2018 Letzter Bes: 27.05.2025 Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo zusammen, habe 4 G120C PN ( 6SL3210-1KE17-5AF1 ) mit Firmware 4.7.13 und einer 1510er CPU Die möchte ich nun mit TIA V19.3 und Startdrive V19 SP1 in Betrieb nehmen. Allerdings steht mir im Hardwarekatalog von V19.3 nur der FU mit 4.7.14 zur Auswahl. Damit lässt der G120 sich nicht laden noch ein Firmwareupdate durchführen. Habe leider kein Firmwareupdate für 4.7.14 gefunden um das auf die MMC zu laden... Habe gerade mal neues Projekt in TIA V17.8 angelegt und Umrichter eingefügt - da gibts die Version 4.7.13. Habe dann nach TIA V19 hochkonvertiert und der Umrichter hatte immer noch die Version 4.7.13. Ich hoffe, das das so nun auch funktioniert. Probiere ich Montag mal direkt an der Anlage aus. Aber warum kann ich den Umrichter nicht in V19 finden ??? Mit dem Hochrüsten ist bisschen umständlich und weiß noch nicht obs funktioniert .... Installierte Software siehe Anhang. Danke schon mal für Anregungen und Hilfe Gruß Thomas DateianhangProbleme G120C Firmware.docx (47 Downloads) |
Folgen Sie uns auf