07.11.2012 16:44 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 20.05.2025 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo Forum! Möchte eine offene Kommunikation mit T-Bausteinen aufbauen. Soweit ich das verstehe, steht die Verbindungsoweit, ich habe mir diese zusammengebastelt. Nun habe ich eine Frage zu der Kommunikation an sich. Ich verwende folgende Bausteine: beim aktiven Parter: TCON, TSEND, TRCV, TDISCON beim passiven Teilnehmer: TCON, TSEND, TRCV Nun habe ich ein Verständnisproblem wie ich mir eine Kommunikation mit mehreren passiven Teilnehmern aufbaue. Wie stoße ich das ganze über den TCON Baustein an. Derzeit simuliere ich dies über einen Eingang (Ex.x) beim aktiven Teilnehmerwelchen ich auf "TCON_REQ" lege. Aber die Kommunikation läuft dann ja logischerweise nur einmal durch und ich muss immer wieder manuell anstoßen. Wie mache ich dass die Slaves ständig abgefragt werden? Vielleich könnte mein Programm jemanddem Grundsatz nachsichten! Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Hinze DateianhangS7-1200 Kommunikation.zip (347 Downloads) |
13.11.2012 13:28 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, |
14.11.2012 09:49 | |
Beigetreten: 05.09.2012 Letzter Bes: 20.05.2025 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo BEulgem, ---------------------- das mit dem TSEND und LEN 20 habe ich ausprobiert, da bekomme ich zwar beim TRCV keine Störung mehr, jedoch funktioniert die Kommunikation nicht mehr, d.h. es werden keine Daten mehr übertragen. Im Anhang ein Auszug der Fehlermeldung bei funktionierender Kommunikation, ich kann also Daten übertragen. Hier habe ich bei LEN = 0 eingestellt. An was kann die Fehlermeldung noch liegen? Wie gesagt die Übertragung funktioniert bei dieser Einstellung. Hallo RatedX, ----------------------- wie realisiere ich das mit dem OB100 um meinen Anstoß der Bausteine zu machen? Ich kann doch einfach auch einen Taktmerker der CPU nehmen welcher mir den REQ immer anstößt? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß Hinze DateianhangTCP Komm.zip (215 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Hinze am: 14.11.2012 09:50 |
|
Folgen Sie uns auf