15.04.2012 20:47 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo Leute Ich brauche einen Impulsgeber der eine Impulsbreite von 1:59,99 sprich einer Minute und 59,99 Sekunden und einer Impulspausenbreite von 0,01 Sekunden hat. Ich mal eine Möglichkeit ausprobiert, aber die hat nicht so fuktioniert. Wer kann mir da weiterhelfen? Gruss Hagarten DateianhangVariante 001.zip (81 Downloads) |
15.04.2012 20:59 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Hallo! 2 Einschaltverzögerungen und 1 Impulsausgabe? Gruß, Marco. |
15.04.2012 22:05 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 26.08.2025 Beiträge: 1200 Bewertung:
|
So etwas im Dateianhang. Das erste beispiel hat eine sehr kleine fehler, de erste impuls komt nach 2 minuten, und ist dahmit 0,01 sec zu langsam, darnach komt jede 1.59,99 sec eine impuls. Das 2e beispiel ist etwas einfacher, hat de sebste fehler wie im erste beispiel, aber is einfacher, aber die impulse is nur 1 cyclustime im LOGO! vohrhander. Es geht so snel, im simulationsmodus kan man es nicht sehen, aber es functioniert! DateianhangImpuls.zip (112 Downloads) |
17.04.2012 18:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, dass ist doch eine einfache Übung... MfG Betel DateianhangImpuls2.zip (118 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
17.04.2012 20:41 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo Leute Diese Variante habe ich noch heraus gefunden. Sollte auch gehen. Gruss Hagarten DateianhangImpuls3.zip (100 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.04.2012 17:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Hagarten, sollte auch gehen??? Nun das Schaltungsverhalten dürfte undurchsichtig sein - in jedem Fall geht aber der obere Impulsgeber nach 59 s zumindest einen Augenblick 8einen LOGO!-Zyklus bze 0,01 s) lang auf "0". Das entspricht jedoch nicht deinen Vorgaben!? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf