10.04.2013 19:41 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, mit der Logo konkret kann ich nicht viel helfen, aber zum Mobilfunk: Du liegst richtig, alle Provider arbeiten mittlerweile am APN mit NAT. Vom Internet aus siehst du also nur die Adresse des APN, die eigentliche IP des Endgerätes ist privat (10.x.x.x.). Genau wie am Standard DSL Router zuhause nur eine Nummer größer. > Eine eingehende Verbindung zum Mobilfunktteilnehmer ist damit unmöglich. (Einzige Ausnahme ist ein alter APN von Tmobile: internet.t-d1.de, der verteilt wirklich noch "public" IPs an die Endgeräte) Alternativ gibt es auch Anbieter, die eigenen APNs für solche Zwecke betreiben, sich das aber natürlich bezahlen lassen, Beispiel: www.mdex.de |
10.04.2013 21:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Besten Dank für die schnelle Antwort. Werde mich mal mit dem Mobilfunkanbieter oder mdex in Verbindung setzen. |
Folgen Sie uns auf