03.06.2013 09:24 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
Guten morgen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Unter folendem Link findest du ein Kompendium, wo die verschiedene Möglichkeiten sehr genau beschrieben sind. Das angeschlossene Bussystem spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Es spielt also fast keine Rolle ob du PROFIBUS oder PROFINET nutzt. Du musst nur die Randbedingungen kennen: - Welches Daten-Mengengerüst? - Welche Aktualisierungszeit ist angestrebt? - Kommunikation über die integrierte CPU-Schnittstelle oder über einen CP? - Programmierte Verbindung (CPU kann beim Laden in RUN bleiben)oder Projektierte Verbindung (Änderung des SDB --> CPU in Stopp beim Laden, dafür einfacher zu realisieren) - usw.... Um es kurz zu machen: ja es geht ;) Und nun viel Spaß beim Realisieren´! Gruß, Hans |
Zuletzt bearbeitet von: Hans0815 am: 03.06.2013 09:27Zuletzt bearbeitet von: Hans0815 am: 03.06.2013 09:25 |
|
03.06.2013 12:12 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo, besten Dank für die Unterstützung. Das Dokument entspricht genau dem was ich gesucht habe. |
Folgen Sie uns auf