28.01.2009 09:50 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, also man muss unterscheiden ob Du eine "Trendkurve" oder eine "Archivkurve" darstellen willst. Die Trendkurve zeigt nur die Aktuellen Werte der Variablen an. Die Archivkurve zeigt Werte an die in der "Vergangenheit" aufgezeichnet wurden. Du solltest auf jeden Fall eine "externe" Speicherquelle verwenden. Je nachdem bietet sich bei Dir als "Quelle" eine MMC Karte oder aber am besten über ein "Netzwerk" die Daten auf einem anderen PC zu speichern. Den "interne" Speicher solltest DU auf keinen Fall verwenden, da dieser nicht dafür ausgelegt ist -> verringert die Lebensdauer des Panels! Anbei ein paar FAQs zu diesem Thema -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21913875 -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18656980 Gruß |
Folgen Sie uns auf