21.12.2021 15:54 | |
Beigetreten: 16.12.2021 Letzter Bes: 10.01.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hey ihr Ich würde gerne die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit Messen und Regeln können mithilfe einer LOGO!. Ich habe zwar in meiner Lehre (vor 2 Jahren) hin und wieder LOGO Programmiert aber nur Simple Schrittketten und würde mich daher als eher Unerfahren in der Thematik einstufen. Im Umgang mit Analogen Bausteinen habe ich überhaupt keine Erfahrung und würde mich sehr freuen wenn ich hier auf Erfahrene Hilfe stoße Zum Programm: Ich hätte mir das so vorgestellt das eine Messung aller 15 min erfolgt. Wenn der Messbereich nicht mehr passt (bsp: 0,5mS/cm bis 0,7mS/cm), soll die Dosierpumpe (bsp: 1s) an gehen. Dann soll 10min gewartet werden und erneut gemessen und Dosiert werden bis der der wert wieder 0,7mS/cm erreicht. Sollte der Wert deutlich größer geworden sein zb 1mS/cm soll ein Alarm angehen und ein Text im Display erscheinen. Ich würde mich wirklich Riesig freuen wenn mir da jemand von euch helfen könnte. Datenblätter des Sensors und des Messumformers haue ich mal noch mit rein hier Dateianhang0900766b80091c0e.pdf (286 Downloads) |
21.12.2021 15:54 | |
Beigetreten: 16.12.2021 Letzter Bes: 10.01.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Datenblatt zum Sensor
Dateianhang0900766b8145d148.pdf (290 Downloads) |
21.12.2021 16:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35925 Bewertung:
|
Oh, sehe gerade .... da ist noch ein extra Ausgang. Ich hatte nur auf das Blockschaltbild geschaut ... |
Folgen Sie uns auf