05.05.2012 22:31 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Nicht ganz. Ich hatte zwar mal ein Insys-Modul (RS232->Ethernet), aber es mit der Logo nicht zum Laufen bekommen. "Gartenfuzi" nutzt ein Insys-GSM-Modul erfolgreich, evtl. ihn mal anschreiben. Er schaltet und überwacht damit seine Logo im Gartenhaus. Ob Impulse eine "sichere" Möglichkeit zum Schalten ist..... Wie sieht es aus, wenn Impulse verloren gehen? Ich weiß nicht wie zuverlässig die Übertragung über die Ferne funktioniert. |
05.05.2012 22:45 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
In welcher Zeitspanne sendet er denn die Impulse? 10 Stück in 10 sec oder wie ? |
05.05.2012 22:56 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Laut Anleitung erfolgt die Puls Ausgabe ca. im Sekunden Takt Gruß Jan |
05.05.2012 23:00 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Dann schau doch in folgenden Link. Das ist Betels Schaltungssammlung. Oben findest du Zählerschaltungen, die betel erstellt hat. Diese kannst du bestimmt verwenden. Bzw. hat Betel auch schon diverse Codierer erstellt. Evtl. kannst du den ein oder anderen verwenden. Liebe Grüße Robert |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 05.05.2012 23:01 |
|
06.05.2012 21:43 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, ich denke dein Ansatz ist schon ok. Mit einem 1. Impuls am Eingang startet eine maximale Dauer für das Erkennen weiterer Impulse. Zu wenoge und zu viele Impulse in dieser Zeit führen zur entwerder zum Ignorieren des Kommandos ODER (nach x Mal) zu einer Fehlermeldung. Die Anderen Impulsanzahlen können in n parallelgeschalteten Zählernerfasst und ausgewertet werden. Sicherheitshalber (und zur Kommandoausführung) sollte eine Sperrzeit eine Impulsauswertung (= Start) unterbinden. Voraussetzungen sind: Die 4 Kanäle, die du auf einen LOGO!-Eingang legt überschneiden sich zeitlich ganz sicher nicht! Interesse halber kann st du mal ergänzend suchen in folgender LISTE: LOGO_Ergänzung_LINK-Sammlung und insbesondere in folgendem Beitrag: MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf