10.10.2019 16:14 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 26.08.2020 Beiträge: 3 Bewertung:
|
ReMo13 Hallo und ich habe eine ähnliche Frage, ich habe eine Logo 8 mit den Baugruppen AM2 AI und AO Ich möchte zwei analoge Eingänge mit einem Analog - MUX auf einen analogen Ausgang schalten. AI 1: 4 - 20 mA entsprechen -50 - 150°C AI 2: 4 - 20 mA entsprechen -25 - 151°C Der analoge Ausgang AQ 1 soll 4 - 20 mA mit der Skalierung -50 - 150°C sein. Di Umschaltung erfolgt mittels DI 1 der Logo. Die Skalierung der Eingänge und die Umschaltung über den DI der Logo klappen super aber die Skalierung des Ausgangs bekomme ich nicht hin. Gibts dazu Ideen? Vielen Dank im Voraus. MFG Remo ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang2AE_auf_1AQ.zip (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/10/2019 16:59:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.10.2019 18:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 35928 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag. Es wird bei dem jeweiligen Temperaturwert der Bereich 0-150 °C ausgefiltert. Anschließend wird nach dem Analog-MUX über einen Analogverstärker das Signal passend für den Analogausgang verstärkt. Der Analogausgang muss dann in den Eigenschaften auf die Ausgabe 4-20 mA umgestellt werden. Dateianhang2AE_auf_1AQ_V2.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.10.2019 19:12 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Am Hardwareregler braucht gar nichts eingestellt werden, denn die Skalierung ist natürlich wie gewünscht einstellbar. Analogausgang auf 4..20mA einstellen, dann von 0 bis 1000 ansteuern, um -50°C bis +150°C zu erhalten. Delta t ist 200°C, Delta AQ2 ist 1000, also ist Gain = 5. Bei -50°C mal Gain = 5 erhalten wir -250, also benötigen wir noch einen Offset von +250, siehe auch Anhang. Natürlich fängt der -25°C-Sensor dann nicht bei 0 an und geht bei 151°C über 1000 hinaus, aber das soll ja nicht vorkommen, ist also egal. M.f.G. Scorp Dateianhang2AE_auf_1AQV2.zip (94 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 10/10/2019 19:13:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf