06.05.2019 18:05 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Wenn es rein physikalisch ware, könnte ich es ja einfach zusammen löten. Hat man nicht gerade deswegen einen Wandler im Einsatz, der eben auch signalseitig eine Umwandlung vornimmt? Ähnliches Problem hier, nur eben nicht mit LOGO: https://www.sps-forum.de/simatic/53228-s7-1200-ethernet-seriell-drucker.html |
06.05.2019 19:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 35960 Bewertung:
|
Ne, da es vom Signalpegel allein schon nicht geht, kannst es nicht "einfach zusammenlöten". Erst einmal sind es verschiedene Systeme (Ethernet TCP/IP und RS232). Sie sprechen auch eine andere Sprache, sprich das Protokoll. Die LOGO! kann auch nur mit einem zweiten Gerät mit Ethernet TCP/IP Daten austauschen, wenn die Gegenseite das spezielle S7-Protokoll versteht. Edit: Und bei dem Thema, welches du verlinkt hast, geht es um ein Protokoll, wofür die S7 spezielle Bausteine hat und du ein spezielles Protokoll praktisch selbst erstellst. Und so etwas hat die LOGO! nun einmal nicht. Stelle doch einen Support Request und frage Siemens direkt. Ich würde mich freuen, wenn du eine für dich positive Antwort erhältst. Dann würde ich auch etwas Neues lernen. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/06/2019 19:15:11 |
|
22.05.2019 10:39 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Habe eben mir mal die Bezeichnung zusenden lassen: "COOLPAK 6000 H MD" von oerlikon leybold vacuum. Das Manual habe ich ebenfalls erhalten. Den RS232-Teil habe ich mal angefügt. Den Beispielen nach sendet man ASCIIs Befehle an die Einheit. Bestünde eine Möglichkeit in diesem "Protokoll", ggf. mit einem Gateway als Übersetzer, eine Kommunikation zwischen LOGO und der Steuerung aufzubauen? mfg, afuchs EDIT: Anhang richtig herum hinzugefügt :) Dateianhangley11_20190522102903-gedreht.pdf (122 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: afuchs_AB am: 05/22/2019 10:41:01 |
|
Folgen Sie uns auf