09.07.2009 10:17 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Hier ein paar Infos, die dir vielleicht helfen. Was ist beim Client/Server - Betrieb ab WinCC V6 zu beachten? Die WinCC Server und Clients solten meines wissens alle die gleiche Version (inklusiv SP und Hotfix) haben. Die Packages kannst du direkt im WinCC Explorerunter Serverdata löschen (Beim Server und Client) oder direkt in den Projektordnern unter dem Ordner mit dem Servername. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
10.07.2009 09:05 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi Eher in der Richtung : "Es funktioniert nicht" bis "Es kann nicht sichergestellt werden, dasalle Funktionen korrekt funktionieren". Das "fnuktioniert nicht" bekommt meisten noch recht schnell mit, aberdas etwas nicht korrekt funktioniert, kann eventuell erst bemerken, wenn es zu spät ist. Außerdem wird jede Gewährleistung und jeder Support für nicht freigegebene BS abgelehnt, daher sollte man generell nur fregegeben Software einsetzen. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf