11.07.2012 11:07 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo, wie hier beschrieben https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/1894 kann ich erfolgreich eine Verbindung per MPI von einer CPU315-2PN/DP zu einer CPU224 aufbauen, Eingänge, Ausgänge und Merker ohne Änderungen am S7-200 Programm per X_GET auslesen. z.B.: [code] MPI2 E0.0 bis E7.7 holen CALL "X_GET" // Cursor auf X_Get und F1 für Info REQ :=TRUE CONT :=FALSE DEST_ID :=W#16#2 // MPI 2 - CPU S7-200 VAR_ADDR:=P#E 0.0 BYTE 8 // Daten extern, ab Pointer 8 Byte RET_VAL :=MW140 // Fehlerauswertung BUSY :=M130.1 RD :=P#M 154.0 BYTE 8 // Empfangspuffer lokal (max.76 Bytes!) [/code] Leider weiss ich nicht welchen externen Datenbereich ich angeben soll um Analoge Eingänge AI (z.B. AEW0 bis AEW7) und Datenbausteine Vx auszulesen. Ist das direkte auslesen von AI und DBs möglich oder müssen zwingend Änderungen im S7-200 getätigt werden? (..also AEW auf MW rangieren und dann auslesen funktioniert ja, aber möchte das Fremdprogramm nur ungern editieren) Bringt ein zusätzliches Profibus-/Ethernet-Modul Vorteile? LG |
Folgen Sie uns auf