05.06.2013 08:17 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, kann da meinem Vorschreiber TomDeWoo nur recht geben. Ich würde einen CP dem Ethernet (1) zuordnen und für den zweiten CP 443-1EX20 ein Ethernet(2) hinzufügen und diesen CP eben dann dem Ethernet zwei zuordnen. Dazu kann man dann noch in NETPRO eine PG Station hinzufügen und dieser dann ebenfalls dem Ethernet (1) zuordnen. So ist ein eindeutiger Zugriffsweg definiert: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27104874 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf