05.05.2021 20:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Als erstes richtest du die Verbindung ein. Dies musst du nur im TIA-Projekt machen, im LOGO!-Programm ist dies nicht notwendig. Dann legst du im TIA-Projekt die HMI-Variablentabelle an. In dieser wird festgelegt, welche Daten das HMI und die LOGO! austauschen. Dann erstellst du die Bilder. Das ist im Groben mal der Anfang. Im Anhang mal ein kleines Projekt. Edit: Die Simulation des HMI funktioniert aber nur mit einer realen LOGO!. Eine gleichzeitige Simulation von HMI und LOGO! (LSC-Simulation) geht nicht im Zusammenspiel. DateianhangWochenschaltuhr_V15.1.zip (234 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/05/2021 20:45:20 |
|
05.05.2021 21:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Genau. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf