08.08.2012 12:48 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen :), ich habe ein Problem mit der Kommunikation von zwei S7-1200 miteinander. Hierfür habe ich die Methode mit den Get- und Putdatenbausteinen gewählt, wie auch im Anhang zu sehen ist. Das Programm sagt mir auch, dass nichts falsch geschrieben wurde, zumindestens ist nichts rot, jedoch kommt keine Verbindung zu stande. Es wird nichts gesendet. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Was bei mir jedoch negativ auffällt, ist das in den Eigenschaften des PUT_DB bei Konfiguration -> Bausteinparameter im Feld "Sendebereich (SD_1) nichts drin steht bei Start & Länge. Laut interner Hilfe des Programms sollte da aber der Bereich der lokalen CPU festgelegt sein. Aber wenn ich dort etwas eintippe, bleibt es nicht bestehen -> das Feld bleibt immer leer. Vielleicht liegt es daran, ansonsten habe ich keine Ideen mehr. Deswegen hoffe ich auf eure Hilfe. Danke im Vorraus :) DateianhangPut_Get.zip (110 Downloads) |
09.08.2012 15:59 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag ein bisschen weiter. Du musst nur die S7-300 als S7-1200 ansehen.. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/40556214?nodeid4=20229805&func=ll&objId=40556214&objAction=csView&cspltfrm=40&cssw=0&csbinh=0&lang=de&siteid=csius&aktprim=4&extranet=standard&viewreg=WW&load=content&csSort=-DOCDATUMBEITRAG&subtype=136000 |
Folgen Sie uns auf