09.02.2015 13:21 | |
Beigetreten: 15.06.2011 Letzter Bes: 27.02.2025 Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe. Ich arbeite
im Moment an einer Kommunikation zwischen einer S71215C und einer S7315
mit CP343-1 Lean (Kundenseitig). Gearbeitet wir mit TIAV13 SP1 und
Simatic Manager.... kA... Der Kunde gibt vor, das es eine TCP-Verbindung sein muss. Jetzt habe ich mal einen Versuchsaufbau gemacht und ein kleines Problem:
Auf der Simatic-Manager Seite habe ich in
Netpro eine TCP-Verbindung angelegt und nutze zwei AG-RECV Bausteine zum
Empangen der DB´s. Die Verbindung funktioniert auch. Es scheint nur so
als wüsste die S7300 nicht wann welcher DB "anfängt" und "aufhört" und
es gibt "durcheinander" in den Empfangs-DB´s. Kann mir da jemand helfen?
Daniel DateianhangTCP_Verb.zip (101 Downloads) |
Folgen Sie uns auf