26.01.2009 12:19 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, also ich hab' sowohl bei WCF 2007 als auch bei WCF 2008 die gleich Bildqualität. Allerdings verwende ich bei WCF 2008 HF2. Vielleicht solltest Du den aktuellen Hotfix für WCF 2008 installieren. Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31796860 Wo sind denn die Bilder unscharf - in WinCC flexible ES, in der PC Runtime oder auf einem Panel? Kannst Du evtl. einen Screenshot schicken? Bye |
26.01.2009 12:38 | |
Beiträge: 96 Bewertung:
|
Hi ZAK, ich habe sogarschon den Hotfix 3 installiert. Die Bilder sind überall schlecht (in der RT sowie im ES). Hier mal ein Screenshot. Hab das ganze auch nocht auf meinem Notebook laufen, leider mit den selben Ergebnissen. Hierzu ist noch zu sagen, dass es sich bei beiden Bildern um die gleiche Bild-Datei handelt. DateianhangSchlechte Qualität.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: franzlurch am: 26.01.2009 12:52 |
|
26.01.2009 15:35 | |
Beiträge: 96 Bewertung:
|
Hi, ja der Haken ist aktiviert. Das Problem mit den Bildern habe ich aber auch, wenn ich ein ganz neues Projekt erstelle. |
Folgen Sie uns auf