09.08.2012 09:56 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Folgendes Problem: In WinCC V6.0 SP3a habe ich „gemappte“ Textvariablen (8-Bit Zeichensatz). Diese möchte ich über einen Button löschen. Der STRING-Inhalt soll jedoch komplett gelöscht werden, d.h. nicht nur die „tatsächliche Länge des Strings“ (Byte 1) auf „0“ schreiben, sondern auch die ASCII-Werte mit „0“ löschen bzw. beschreiben – nicht als STRING-Wert sondern als HEX-Wert!!! Aber wie??? Habe zur Erläuterung ein paar Screenshot gemacht.DateianhangString löschen.pdf (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: RG Power am: 09.08.2012 10:59 |
|
14.08.2012 13:10 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, hast Du die FAQs bzgl. string gelesen? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7929092 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22016523 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14571233 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17846275 |
Folgen Sie uns auf