05.10.2009 11:53 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 05.06.2025 Beiträge: 1709 Bewertung:
|
Hallo Wichtig75, eine Strukturvariable kannst Du erzeugen, wenn Du im WinCC - Explorer im Ordner "Strukturtypen" mit der rechten Maustaste im Kontexmenü "Neuer Strukturtyp" anklickst. In dem Dialog gibst Du den Namen der Struktur an. Dieser Name entspricht z.B.einer Pfadangabe des Variablenordners im WinCC Explorer In dieser Struktur legst Du dann die Datenfelder an (Beispielbild anbei) Jetzt kannst Du, wenn Du im Variablenhaushalt eine neue Variable anlegst auch diese Strukturvariable auswählen. HastDufür die Prozessanbindung einen DB ausgewählt der die gleiche Struktur wie deine Strukturvariable hat werden alle Variablen sofort angelegt. (WinCC V6.0 SP3)
Gruß Eleu DateianhangStruktur.zip (445 Downloads) |
Folgen Sie uns auf