26.09.2012 13:53 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Hallo, also mit einer TCP Verbindung und AG-Send/Receive bist du schon sehr gut bedient. Du solltest als Verbindungstyp ISOonTCP verwenden um nicht Probleme mit verschiedenenDatenlängen zu bekommen. Problem bei deiner Konfiguration ist, dass für den CP eine Verbindung in Netpro zu projektieren ist und für on board Schnittstelle die Verbindungsparameter in einen entsprechenden Datenbaustein abzulegen sind. Der Wegscheint dir bekannt zu sein. Also CPU 300 anwählen und ISOonTCP auswählen. Deine ET200 wird dir nicht angeboten, also unspezifizierten Partner anwählen und Parameter von Hand eingeben. Auf der ET200 musst du alles Programmieren (im OB1 mit den entsprechenden FC's und Datenbausteine). Eine Übersicht und ein Beispiel findest du hier:Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen? |
27.09.2012 09:22 | |
Beiträge: 1547 Bewertung:
|
Gerne. Was spricht eigentlich in diesem Fall gegen eine S7-Verbindung? |
Folgen Sie uns auf