24.11.2014 17:13 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Guten Tag, da das hier mein erster Beitrag in diesem Forum ist möchte ich mich zunächst bedanken, für die vielen guten Hinweise, die ich hier schon bekommen habe. Ich arbeite derzeit einen Studentenversuch aus, in dem die Kommunikation per Profibus analysiert und möglichst genau nachvollzogen werden soll. Hierzu werden folgende Geräte verwendet: - S7-1214C FW:4.0 - Scalance X208 Switch (managed) FW:4.2 - 2x Simatic HMI Basic Panel FW:13 Die Geräte sind sternförmig über den Switch verbunden.Der Port, an den die Steuerung angeschlossen ist, wird per "port mirrroring" an den PC-Port gespiegelt. Die Kommunikation wird mit Wireshark am PC betrachtet und analysiert. Im Anhang befindet sich ein Wireshark capture file, in dem die mitgeloggten Telegramme betrachtet werden können. Das Steuerungsprogramm beinhaltet lediglich eine Zuweisung eines Schalters am Eingang der SPS auf eine einer LED. Zusätzlich wird auf beiden Displays eine Anzeige geändert (Farbumschlag rot/grün je nach Schalterzustand). Was mich wundert ist, dass in den geloggten Telegrammen der Datenteil immer gleich aussieht (s. Screenshot im Anhang) obwohl doch eigentlich an dieser Stelle die Änderungen der Variable, die für den Farbumschlag zuständig ist, an die Displays übertragen werden müssten. Suche ich an der falschen Stelle nach dieser Information? Gibt es eine Möglichkeit den Datenaustausch zwischen der SPS und den HMI's sichtbar zu machen? MFG, Carsten Lammert DateianhangAnhang.zip (75 Downloads) |
27.11.2014 10:29 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Oder gibt es vlt irgendwo ein Dokument, welches genau den Datenaustausch zwischen Steuerung und Display per Profinet beschreibt? |
Folgen Sie uns auf