27.09.2017 09:30 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Das habe ich auch soweit verstanden... 2m ist halt das Maximum was funktioniert, ein paar cm sind kein Problem |
28.09.2017 11:57 | |
Beigetreten: 25.10.2014 Letzter Bes: 06.09.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Warum benötigen die Analogen Erweiterungsmodule eine eigene 12/24 V Spannung? Im Handbuch (siehe den kopierten original Text bzw. auch im Anhang) ist eine direkte Ankoppelung an ein 230 V Grund-und/oder Erweiterungmodul möglich. 2.1.3 Aufbau mit unterschiedlichen Spannungsklassen Regeln Digitalmodule können Sie nur an Geräte der gleichen Spannungsklasse anschließen. Analogmodule und Kommunikationsmodule können Sie an Geräte mit beliebiger Spannungsklasse anschließen. Aber vielleicht habe ich da etwas Mißverstanden? LG Holzwurm DateianhangLOGO! 8 Handbuch Seite 33-34.pdf (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf