04.09.2009 14:09 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Rhandir, |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
07.09.2009 10:26 | |
Beigetreten: 06.08.2008 Letzter Bes: 24.07.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo cumulus, danke für deine Antwort! Ich hoffe aber, dass es ist ein Problem/Fehler und keine Systemeigenschaft von V7 ist! Meiner Meinung nach wäre es nur eine gute Eigenschaft, wenn man wie Wahl hätte. Mit copy und paste ist ja im Graphics Designer ganz nett (benutz ich da auch meistens) , aber im Report Designer komm ich damit nicht wirklich weiter. (Vielleicht mach ich da auch was falsch, aber mit copy und paste bekomm ich da keine Variablenanbindung hin) Laut technischem Support wird "dieses Verhalten zur Zeit in unserer Entwicklung" untersucht. Gruss Rhandir |
18.11.2009 08:19 | |
Beigetreten: 06.08.2008 Letzter Bes: 24.07.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo zusammen, falls dieses Verhalten noch jemanden stört... bei mir hat Hotfix 3 das Problem behoben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39352287 Gruss Rhandir |
Folgen Sie uns auf