22.03.2018 12:41 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo Rollmops123,
Für mich nochmal damit ich sicher bin den Wunsch richtig verstanden zu haben. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
23.06.2019 13:33 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Ein NOTAUS Baustein. Mit den man alle "reset" aktivieren kann ohne sie mit linien zu verbinden. |
24.06.2019 19:01 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Ok, day ist mir schon bekannt, aber trotzdem man möcht ja die Steuerung wieder bei 0 starten nach dem Notaus. |
25.06.2019 09:07 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Man sollte das ja auch im Zähler zb. definieren können ob er auf den Notaublock reagieren muss. |
26.06.2019 19:45 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Alles ok war nur ein Vorschlag. Dann sollte man bei einer eventuellen neuen LOGO alles beim alten belassen, es funktioniert ja alles recht gut ;) |
27.06.2019 13:37 | |
Beiträge: 93 Bewertung:
|
Sehr professionelle Lösung mit der Spannungsversorgung. |
01.07.2019 21:04 | |
Beigetreten: 28.04.2011 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich möchte gerne mit MQTT arbeiten! |
20.07.2019 17:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Seit der Logo 8.1FS4 oder Logo 8.2 gibt es alternativ auch die Möglichkeit, ein Remote I/O Modul über Modbus TCP zu nutzen, Beispiel siehe hier Der SD-Karten-Slot ist wirklich keine Glanzleistung, da war die direkte Nutzung der SD-Karte bei der Logo 7 deutlich besser. Mal schauen, ob nach so vielen Einwänden eine Reaktion kommt. I/O-Link wird es wenn überhaupt ohnehin nur als getrenntes Modul gehen, da wird Siemens die digitalen Ein-/Ausgänge vom Basismodul kaum zusätzlich als serielle Schnittstelle nutzen. M.f.G. Scorp |
27.07.2019 20:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Gibt es doch für die LOGO 0BA8: |
18.11.2019 11:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Oh, vielen Dank. Wieder was gelernt :-) Dann hätte ich gerne die anderen Wünsche |
19.11.2019 14:00 | |
Beigetreten: 18.12.2012 Letzter Bes: 20.05.2025 Beiträge: 78 Bewertung:
|
Würde ich sehr gerne gehen. Nur habe keine übrigen Ferien mehr. |
19.11.2019 18:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Und in vielen Sachen Eaton an Beispiel an der LOGO!. Das ist doch eine Diskussion ohne Ende. |
19.11.2019 19:42 | |
Beigetreten: 27.06.2014 Letzter Bes: 14.12.2024 Beiträge: 228 Bewertung:
|
Die Fahrt nach Nürnberg könnt Ihr auch sparen :-) Ich würde lieber zur L&B nach Frankfurt fahren |
Folgen Sie uns auf