28.11.2019 09:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Apropos 0BA9, gibt es schon irgendwelche Rückmeldungen von der SPS 2019 in Nürnberg ? |
29.11.2019 10:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Ich glaube, das Thema heisst: Wünsche für die 0BA9. Und nicht: Was gibt es Neues bei Eaton. |
17.08.2020 11:22 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung:
|
Ich würde mir wünschen, dass die LOGO zukünftig ModBUS RTU spricht :) |
24.12.2022 10:49 | |
Beigetreten: 01.11.2006 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo Thorsten Ja da ich dich gut verstehen. Ich bin auch der Meinung, Siemens sollte schon auch noch ein bisschen innovativer zeigen. Jedenfalls an Ideen in diesem Beitrag "Wünsche für die 0BA9" fehlt es jedenfalls nicht. In meinen letzten Beitrag Link hat auch wieder einmal mehr gezeigt, dass Siemens die möglichen Wünsche und Idee vom Forum möglicherweise gar nicht wahr nimmt. Gruss Hagarten |
09.02.2023 08:45 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Einen Temperaturfühler Eingang :-) |
Folgen Sie uns auf