25.09.2021 08:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 2628 Bewertung:
|
Hallo TSPVBL, Das ganze mal überschlafen tut gut
Die Schaltung von mir ist auf den Wert 32767 logobedingt begrenzt. Für eine Jahreserfassung kann das u.U. schnell eng werden. Daher habe ich den hinteren Teil meiner Schaltung überdacht und die Arithmetik durch Zähler ersetzt. Somit liegt jetzt die Grenze bei 999999. Zusätzlich habe ich die Eingänge von B002 vertauscht. So erfasst die geänderte Schaltung, bei laufender Pumpe, nun den fallenden Wasserstand des Brunnens. Gruß Ella_68 DateianhangAddierer 2n.zip (136 Downloads) |
25.09.2021 09:23 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist mal eine andere Variante mit den Blöcken Analogwertüberwachung. Das müsste man in der Realität ausprobieren, ob es genau genug ist. Statt einzelne Liter könnte man auch alle 10 oder 100 Liter addieren mit Veränderung einiger Parameter. Einfach mal in der Simulation ausprobieren. M.f.G. Scorp DateianhangWasserzähler1.zip (129 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
25.09.2021 09:41 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 16.06.2025 Beiträge: 19 Bewertung:
|
OK, das stimmt schon. ich werde es mit der Wasseruhr probieren. 1 1/2" Vielen Dank LG |
25.09.2021 09:46 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 16.06.2025 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Schaltung von scorp kommt auch hin. Der Wert im B004 erhöht sich nur heden 2. - 3. AI Wert LG |
Folgen Sie uns auf