02.04.2012 10:56 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo, "lsass.exe" ist der lokale Sicherheit-Authentifizierungsserver. Er überprüft die Gültigkeit der Benutzeranmeldung für Ihren PC oder Server. Lsass erzeugt den Prozess, der dafür zuständig ist, die Benutzer für den Winlogon-Dienst zu authentifizieren. Dies wird ausgeführt, indem Authentifizierungspakete wie das standardmäßige "msgina.dll" verwendet werden. Wenn die Authentifizierung erfolgreich ist, erzeugt Lsass das Zugriffstoken des Benutzers, was verwendet wird, um die anfängliche Benutzeroberfläche zu starten. Andere Prozesse, die der Benutzer startet, übernehmen dieses Token". Welches OS wird verwendet? Auf jeden Fall ist das kein Cc Prozess. Hier mal ein Link zu den wichtigsten OS Prozessen "Die Datei "lsass.exe" befindet sich im Ordner C:\Windows\System32. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es sich bei lsass.exe um einen Virus, Spyware, Trojaner oder Worm handeln." Gibt es ein Backup von System? Du solltest unbedingt dein Projekt sichern... |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf