28.02.2024 14:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Nein. Ab der LOGO! 8.1 verfügt die LOGO! neben Ethernet TCP/IP auch Modbus TCP/IP. DateianhangVersions of 0BA8.xlsx (161 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.02.2024 15:26 | |
Beigetreten: 30.10.2022 Letzter Bes: 29.02.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ich habe den Fehler gefunden. Die zweite Logo nutzt nicht den Port 502 sondern 510. Warum auch immer. |
29.02.2024 10:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Dazu kann ich nichts genaues sagen, ohne das Projekt zu kennen. |
Folgen Sie uns auf