25.06.2025 07:30 | |
Beigetreten: 03.11.2008 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 68 Bewertung:
|
Relais und Transistoren habe unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ohne weitere Infos kann ich nicht sagen, was besser passt. Die LOGO!8.3 (*08-0BA1) wird nicht mehr verkauft. Dafür kann man die LOGO!8.4 verwenden (*08-0BA2). Es werden die gleichen Erweiterungsmodule verwendet. Diese werden nicht projektiert, sondern automatisch beim Start von der LOGO! gefunden. Es ist jedoch dann ein Update auf die aktuelle Software nötig: Upgrade auf LOGO!Soft Comfort V8.4.1: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975995 Wenn man nicht die Default-IP verwenden will, dann muss man die IP-Adresse bei einer neuen LOGO! vergeben. |
Zuletzt bearbeitet von: alles-logo am: 06/25/2025 07:32:11Zuletzt bearbeitet von: alles-logo am: 06/25/2025 07:42:10 |
|
25.06.2025 10:05 | |
Beigetreten: 25.06.2025 Letzter Bes: 27.06.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
OK. Vielen Dank für die Antwort. |
26.06.2025 07:57 | |
Beigetreten: 25.06.2025 Letzter Bes: 27.06.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Verstehe. Das macht natürlich mehr Sinn. Vielen Dank für die Antwort. |
Folgen Sie uns auf