12.07.2012 11:51 | |
Beigetreten: 21.06.2010 Letzter Bes: 13.05.2025 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich setze gerade ein Client/Server System auf und habe das Problem, das ich das Projekt vom Client aus nicht geöffnet bekomme. Hier erscheint nur die Meldung "The Object invoked has disconnected from its clients" Client ist im Projekt eingefügt und konfiguiert Serverdata sind erzeugt. Was habe ich falsch gemacht ? In der Simatic Shell sehe ich beim der Anwahl des Client nicht den Eintrag "WinCC.LicenseLimit". Dies habe ich bei einem anderen System so gesehen. Edit1 : ich verwende als einen Client ein Windows XP SP3 System und als Server ein Windows 2003 R2 Server SP2. Edit 2: Soll ein Rechteproblem laut Support sein. Hier Link für Simatic manager http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/868014 Rechnername: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5708281 Usergruppe des Windows Benutzer: Gruppen "Simatic HMI" und "SQLServer2005MSSQLUser$Rechnername$WINCC" ist. Security Settings Station: → Start → Simatic → Simatic Security Control → Einstellungen vornehmen Simatic Rights auf das Projekt ausführen Leider ist mein Fehler immer noch da :-( Gruss R. |
Zuletzt bearbeitet von: Ritchie-we am: 13.07.2012 14:11Zuletzt bearbeitet von: Ritchie-we am: 12.07.2012 13:33 |
|
08.08.2012 13:58 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, hast Du schon Antwort vom Support? Anbei noch einige FAQs zu dem Thema http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805597/133000 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1903377 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19346272 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805584/133000 |
Folgen Sie uns auf