05.12.2017 14:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Was ist das denn für ein Mischventil? Wie funktioniert es? |
05.12.2017 15:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Das wollte ich nur wissen. Es gibt ja auch Mischer mit Mittelstellung. Ich mache dir mal was fertig. |
05.12.2017 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35914 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Beispiel. Die Sollwerte für Hand und Automatik kannst du über das Display ändern. Die Adresse des Analogeingang für die Temperatur ist abhängig, wie viel Analogeingänge auf dem Basismodul aktiviert sind. Defaulteinstellung in der Datei sind 2. Dann wäre der die nicht AI1, sondern AI3. DateianhangPI-Regelung_(LOGO!8.FS04).zip (196 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.12.2017 16:03:41 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
05.12.2017 15:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke das ist sehr Nett von Dir Der Anhang ist nun doch verfügbar Gruß Andreas |
Zuletzt bearbeitet von: Andreas-T am: 05.12.2017 17:01:55 |
|
Folgen Sie uns auf