20.04.2012 15:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Mark, bei so großen Vorgabewerten gibt es dazu keine Einzelne Funktion. Bis zu Werten von 999999 kanst du folgendes Vorgehen (mal Versuchen und dann hier ggf. Verbesserungen abfragen) anwenden: Wertvorgebe über einen Zähler-Block und zwar über eine textmeldung kann der Aktualwert des Zählers geändert werden! Dieser Zähler wird dann durch pulse eines Impulsgeneratorblocks bis auf den Wert "0" reduziert. Das Erreichen des Wertes "0" wird über die Parameter ON, OFF am Zählerausgang signalisiert. Starten könnte man die Freigabe =ON eines Ausgangs über das Setzen eines RS-Blocks, Während der o. G. Zählerausgang diesen RS-Block zurücksetzt.... Viel Erfolg beim experimentieren...Ergebnisschaltung hier zur Verfügung stellen (ggf. Details erfragen)... Wenn du Vorgabewerte > 999999 zwingend benötigst, dann müsste man dieses Konzept modifizieren und z. B. den Vorgabewert durch 2 Faktoren ausdrücken. Dann sind folglich 2 Zähler anstelle des o. g. genannten anzuwenden. Jedoch wird nun der ausgang des 1. Zählers auf den Impulseingang des 2. Zählers gegeben und erst der Ausgang des 2. Zählers setzt dann den RS-Block zurück. Nun muss mich ein Merker Zwischen die beiden Zähler geschaltet werden. der Ausgang des Merkers wird nun noch nit dem LÖSCH-Eingang des 1. Zählers verbunden um diesen zurückzustellen. Allerdings ist nun eine Vorgabe des 1. Faktors des vorgabewertes nicht mehr dirch den Aktualwert möglich, sondern dieser Wert wird nun durch ON = OFF = f1 vorgegeben (in Textmeldung zur Änderung). MfG Betel MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.04.2012 19:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, so ich habe das mal in eine Schaltung umgesetzt (etwas modifiziert)... MfG Betel DateianhangDEMO_Zyklusvorwahl_V01.zip (173 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
21.04.2012 16:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Motmonti, da in der Anfrage z. B. ...1 000 000 stand, ist nicht auszuschließen, dass auch größere Werte vorgegeben werden sollen? Andererseits ist die vorgestellte Lösung leicht um einen Zähler zu verringern... Den STARTWERT vorzugeben wäre natürlich auch möglich, dies hat aber den Nachteil, dass dieser nicht per VERWEIS vorgegeben werden kann. Das könnte z. B. von Nutzen sein, wenn Vorgabewerte aus einer Liste vordefinierter Werte ausgewählt werden sollen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf