12/1/2017 5:16 PM | |
Posts: 1 Rating:
|
Hola buenos días tal y como he hablado por telefono con Iker Saiz de Bilbao y me ha remitido a vosotros. Las fotos son del las etiquetas de los servos el que nos daba fallo F31110 y F7901 Accionamiento: 6SL3210-5FE11-0UF0 V10100 Built 6 Servomotor: 1FL6062-1AC61-0LB1 Colocamos un V90 con un servo y nos daba el fallo 31110, y tras varias pruebas vimos que el fallo persistía, cambiamos el cable del encoder, lo conectamos a otro accionamiento que tenemos de más potencia, (6SL3210-5FE12-0UF0 con la configuración pertinente via vassitant y los actualizamos al firmware V10100 buit 6) en este caso no daba fallo 31110 pero en cuanto lo colocamos en el suyo sí. Hemos cambiado el accionamiento, pero seguía dando fallo por lo que nos han mandado otro servo. Y no hay manera de ponerlo en marcha nos da constantemente el del fallo 7901. Hemos puesto de fabrica varias veces el equipo y sigue dando fallo F7901, He vuelto a cambiar los cables del encoder del accionamiento grande al pequeño pero sigue el fallo, He cambiado las fases de la salida del accionamiento y he probado pero sigue dando el fallo por lo que he vuelto a dejar la salida del accionamiento como debe de estar U, V, W, hemos invertido el sentido del accionamiento en el vasistant, Tambien hemos dado 24 VDC al freno del servo y cuando giramos el eje (con la mano), nos da 6000 rpm via vassistant. En el Vasistant hemos revisado varias veces las configuraciones, referencias de los equipos y todo esta correcto. Estoy en contacto con Contaval de valencia, ellos han mandado esta consulta a una persona de Madrid del que no recuerdo el nombre, lo digo para no ir por dos caminos diferentes, si os es posible unificar las consultas. Para hacer cualquier tipo de cableado en los accionamientos, hemos quitado tensión y después hemos hecho los cambios. Decidme algo lo antes posible por favor. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 12/4/2017 9:43:53 AMNew subject after splitting |
|
Follow us on