5/8/2020 9:01 AM | |
Joined: 11/5/2018 Last visit: 11/14/2024 Posts: 4 Rating:
|
Hello! We use the SM 388 module. We need to increase the line. The next repeater is I-7510AR. (Https://icp-das.ru/catalog/i-7510ar) I really look forward to hearing. Thanks in advance. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 05/08/2020 11:11:47New subject after splitting |
|
5/8/2020 2:28 PM | |
Joined: 9/27/2006 Last visit: 9/5/2025 Posts: 12398 Rating:
|
Привет providec; Проблема здесь не в вашем английском, а в формулировке вопроса. Например, в каталоге продукции Siemens нет SM 388; есть SM 338 для чтения SSI (абсолютного) энкодера. Это тот модуль, о котором вы спрашиваете? Затем: увеличить линию? Увеличить длину линии? Увеличить расстояние между энкодером и SM 338? Если вы посмотрите на прилагаемую схему подключения SM 338, то увидите, что сигналы кодера встроены в модуль, в этой конструкции нет сети RS-422/485, поэтому на первый взгляд повторитель не будет использования. Вы планируете использовать в своем проекте пульт дистанционного ввода-вывода ET 200M Profibus-DP, чтобы сделать SM 338 ближе к вашему двигателю и энкодеру? Если вы посмотрите технические характеристики SM 338, то по ссылке ниже вы увидите, что максимальная длина кабеля между SM 338 и энкодером составляет 600 м (экранированный кабель). Пожалуйста, перефразируйте ваш вопрос, с более подробной информацией о настройке thd, которую вы пытаетесь установить, и используйте электронный переводчик (я использую Google Translate), как только ваш вопрос прояснится. Самое главное: уточните ваш запрос в технических деталях. https://support.industry.siemens.com/cs/dz/en/view/8859629/29383734411 Hello providec; The problem here is not your English, but your phrasing of the question. For example, there is no SM 388 in the Siemens product catalog; there is a SM 338 for SSI (absolute) encoder reading. Is this the module you are asking about? Then: Increase the line? Increase the length of the line? Increase the distance between the encoder and the SM 338? If you look at the attached wiring diagram of the SM 338, you will see that the encoder signals are hard-wired into the module, there is no RS-422/485 network in this design, so at first glance a repeater would not be of use. Are you thinking of using a ET 200M Profibus-DP remote I/O station in your project to make the SM 338 closer to your motor and encoder? If you look at the technical data of the SM 338, in the link above, you will see that the maximum cable length between the SM 338 and the encoder is 600 m (shielded cable). Please rephrase your question, with more details on the setup you are trying to establish, and use an electronic translator (I am using Google Translate) once your question is clarified. Most important: clarify your request in technical details. Hope this helps, Daniel Chartier |
Last edited by: dchartier at: 05/08/2020 14:32:45Last edited by: dchartier at: 05/08/2020 14:33:18 |
|
Follow us on