25.09.2019 08:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2025 Beiträge: 35955 Bewertung:
|
Ja, Siemens hat seine Webseiten mehr oder weniger sinnvoll umgestaltet und dabei ist (meiner Meinung nach) einiges auf der Strecke geblieben. Die aktuelle Version V1.0.1 des LWE kannst du dir von dieser Seite downloaden: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Allerdings ist es ein 1,3 GB großes Gesamtpaket. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
27.09.2019 14:27 | |
Beigetreten: 19.09.2018 Letzter Bes: 06.12.2024 Beiträge: 399 Bewertung:
|
Hallo Hope_Jippos, ein Support für LOGO! steht auch weiterhin kostenfrei zur Verfügung. Die aktuellen Kanäle hierfür sind: Der Support-Request oder alternativ Anfragen hier im Forum. Der Vorteil hier im Forum ist, dass neben den Spezialisten aus dem technischen Support auch ein breites Anwenderwissen zur Lösungsfindung zur Verfügung steht. In Summe entsteht damit ein öffentlicher Support bzw. offener Dialog. Viele Grüße LOGO!-Support |
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
09.04.2025 07:32 | |
Beigetreten: 08.04.2025 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Dieses Problem hab ich auch. Der unten stehende Link funktioniert bei mir ebenfalls nicht. :( |
09.04.2025 08:21 | |
Beigetreten: 03.11.2008 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 71 Bewertung:
|
Die alte Version gibt es schon lange nicht mehr. Nimm doch die aktuelle V8.4.1: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975995 |
Folgen Sie uns auf