23.10.2008 11:32 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Schau doch mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1971286 Bei der Realisierung gibt es noch einige Kniffe, die man in Netpro einstellen kann. Ich hatte mal bei einem etwas ausgedehnteren Profibus (30 km LWL-Ring mit 31 OLM) Probleme, als Netpro noch nichts von dieser Ausdehnung wusste. Mit richtiger Projektierung hat dann alles einwandfrei funktioniert. Beim Anschluss von verschiedensten Geräten musst Du halt immer die passende GSD-Datei besorgen. Viele Grüße Thomas |
24.10.2008 10:13 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 4104 Bewertung: (194) |
Thema geschlossen da doppelt veröffentlicht. Das zweite Thema mit der Überschrift Aufbaurichtlinie Profibusbefindet sich in der Konferenz Kommunikation / Netzwerke. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf