09.03.2020 12:58 | |
Beigetreten: 07.01.2020 Letzter Bes: 17.05.2021 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Robert, ich habe genau diese Anwendung: Wickler per Servo gesteuert, mit Technologieobjekt und MotionControl-Bausteinen realisiert. Nun möchte ich die Drehzahl übersteuern, sodass die Momentengrenze beim Wickeln wirkt. Könntest du etwas genauer erklären, wie das umgesetzt wird? Mein Ansatz: - p1501[0] auf 1 "Drehmomentregelung" - Mit MC_MoveVelocity eine übersteuerte Drehzahl vorgeben. Und mit welchem MC-Baustein kann ich nun das Soll-Drehmoment vorgeben? Danke und VG, Florian ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/09/2020 13:24:45Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.03.2020 12:05 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.10.2023 Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hi KKFlorianK, das Solldrehmoment kannst du mit MC_TorqueAdditive "regeln" und mit MC_TorqueLimiting begrenzen. Dafür musst du das Telegramm 750 als Zusatztelegramm verwenden. Schau mal die Antworten für diesen Thread an: 1 shaft and 2 Motor Oder wie Robort vorschlägt die Bibliothek verwenden. Man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden |
Zuletzt bearbeitet von: Axel Scholz am: 03/19/2020 12:06:55Grüße, Axel |
|
Folgen Sie uns auf