11.06.2024 09:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Da mit der Version V30.x des S7-1500 Softwarecontrollers die Unterstützung von Profibus Schnittstellen weggefallen ist, erreicht uns häufig die Frage, wie ein Softwarecontroller CPU1507/1508 S/F Version V30.x als Master an ein bestehendes Profibus-DP System angekoppelt werden kann? Antwort: Seit der Softwarecontroller Version V30.x ist es nicht mehr möglich, direkt in einen IPC eine CP-Baugruppe zu stecken, die den Profibus-Systemanschluss möglich macht. Für den Anwendungsfall, dass eine SW-CPU als Master an ein bestehendes DP-System angeschlossen werden muss, gibt es mit folgender Komponente eine recht preiswerte Möglichkeit: 6GK1411-5AB10 IE/PB LINK PN IO, Netzübergang zwischen Industrial Ethernet und PROFIBUS, PROFINET IO-Proxy mit Echtzeitkommunikation, Uhrzeitsynchronisation über SIMATIC-Verfahren, NTP, SNMP V1, LLDP, S7-Routing, Datensatz-Routing, Anschluss bis zu 64 S7/DPV0/DPV1-Slaves, Unterstützung von DP/PA-LINK und DP/FF LINK, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, MRP, 9,6 kbit/s bis 12Mbit/s PROFIBUS, Firmware-Laden über Projektierungstool, redundante Stromversorgung, Firmware-Version V4.0. Im Handbuch finden sie weitere Informationen zur Projektierung. Anmerkung: Auch Profisafe wird unterstützt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf