23.05.2021 12:24 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Ich stehe da jetzt mit einem weiteren Logikproblem an, vielleicht kann mir hier ja weitergeholfen werden?! :) Folgendes Szenario, ein z.B. Merker geht auf konstant 1 - ich möchte mit dieser Zustandsänderung ein Reset auf einem Stromstoßrelais triggern. Wenn ich jetzt den Ausgang vom Merker auf den Reset-Eingang lege, habe ich natürlich konstant 1 auf Reset (was zwar den Reset durchführt, dann in weiterer Folge jedoch blockiert) - ich bräuchte nur ein einmaliges Signal. Wie realisiert man denn sowas? Noch besser wäre, wenn dieses Signal/Impuls bei jeder Zustandsänderung erfolgt, also wenn besagter Merker von 0 (low) auf 1 (high, konstant) geht -> einmaliger Impuls (high); wenn der Merker wieder von 1 auf 0 geht, wieder ein High-Impuls. Irgendwie habe ich da gerade einen Knoten im Hirn... :-/ ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 05/23/2021 12:25:33Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 05/23/2021 12:26:19Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/25/2021 11:28:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf