24.10.2024 13:13 | |
Beigetreten: 14.01.2011 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo ich bekommen kann keine Daten Übertragung vom Laptop zum Logo Modul BA8 Standatz durchführen Verbindung über Netzwerkkabel IP Adresse ist eingegebn in der Netzwerkansicht ist das gerät ersichtlich bein Netzwerk Test " nicht im gleichen Supermarkt Netz Meldung Kein Zugriff auf das Remute Gerät möglich ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/24/2024 13:15:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.10.2024 13:53 | |
Beigetreten: 14.01.2011 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
wo find ich die vorhandene Suppnetzwerk einstellungen beiWindos 10 |
24.10.2024 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.11.2024 Beiträge: 34140 Bewertung: (4254)
|
Eingabeaufforderung aufrufen und ipconfig eingeben. |
24.10.2024 14:06 | |
Beigetreten: 14.01.2011 Letzter Bes: 25.10.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ok die verbindung hat funktioniert er fragt mich nach dem. LSC Geräte Passwort wo finde ich die ???? |
Folgen Sie uns auf