24.09.2024 14:56 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (35) |
Hallo, phreaxz Da musst du aber vor die Analogeingänge jeweils einen Messumformer PT100 / 0-10V vorschalten. Im Anhang ist ein Beispiel. Was mich aber mehr beschäftigt ist die Dosierpumpe, Muss die mit Impulsen in der angegeben Frequenz angesteuert werden? Wenn ja, wie lange muss die Impulsdauer sein? Wenn das tatsächlich mit Impulsen gemacht werden muss, dann ist deine LOGO 12/24RCE wohl nicht die richtige. Da währe die LOGO24CE mit Transistorausgängen wohl das Richtige. Damit kannst du zum schalten der Dosierpumpen-Impulsen ein Solid State Relais (SSR-Relais) für Gleichstrom ansteuern. Das alles sollte geklärt werden, bevor man ein Programm macht! DateianhangMessumformer.zip (7 Downloads) |
Folgen Sie uns auf