26.09.2024 09:24 | |
Beigetreten: 24.09.2024 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Moin zusammen, habe den Ablauf mal versucht Tabellarisch darzustellen und eine Datei hinzugefügt. HINWEIS: Es ist eine XLSX Datei, keine ZIP, also nur die Dateiendung ändern. Und den original Schaltplan gibt es im nachfolgenden Post DateianhangLOGO_Ablauf_V7S.zip (9 Downloads) |
26.09.2024 09:27 | |
Beigetreten: 24.09.2024 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hier nun der Schaltplan der V7S. Wie zuvor bereits erwähnt, kann das Magnetluftventil vernachlässigt werden und durch einen normalen Mofa Luftfilter ersetzt werden. Das Magnetventil sollte lediglich dazu dienen, dass nur benötigte Verbrennungsluft bezogen werden sollte, um unnötige Verschmutzung zu vermeiden.
DateianhangSchaltplan_V7S.pdf (10 Downloads) |
30.09.2024 10:30 | |
Beigetreten: 24.09.2024 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Moin Leute, ich hatte zwischenzeitlich etwas mit der Software gespielt, anhand einer kleinen Vorlage einer ähnlichen Standheizung "Sirokko 266" - die Datei habe ich nur umbenannt, es ist also keine Zip, sondern Isc. Freue mich über jede Unterstützung bei meinem Projekt - von euch natürlich alles unverbindlich und ohne Gewähr. DateianhangSirokko 266 2 neu.zip (4 Downloads) |
02.10.2024 16:37 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 350 Bewertung: (35) |
Bitte schau mal in deine persönlichen Nachrichten. |
Folgen Sie uns auf