09.07.2024 08:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Wie schnell (in ms) kann die Kommunikation zwischen OPCUA Server (z.B. 1511C) und PC - OPCUA Client sein? Grundsätzlich kann man keine pauschalen Zeiten für die OPC UA-Kommunikation nennen. Es kommt auf verschiedene Gründe wie unter anderem Zugriffsverfahren (Read / Registered Read), die Art der gelesenen Daten sowie die Wahl der NodeId (String/Numerisch) oder die Art der Schnittstelle an. Des Weiteren gibt es Unterschiede abhängig von der Steuerungsgröße sowie der Firmware-Version der CPU. Weitere Informationen: SIMATIC S7-1500 OPC UA Performance Measurements OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf