13.07.2021 08:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, häufig erreichen uns Anfragen, wie man bei der Nutzung der PID-Regelung mittels einer SIMATIC S7-1200 oder SIMATIC S7-1500 ein sanfteres Führungsverhalten entweder zwischen der Sollwert Quelle und dem Sollwert Eingang des PID-Reglers oder zwischen dem Regler Ausgang und dem Aktor Eingang erreicht. Genau für diese Anwendungsfälle kann man die sogenannte "RampFunction" nutzen. Die Anweisung RampFunction begrenzt die Änderungsgeschwindigkeit eines Signals. Ein Signalsprung am Eingang wird als Rampenfunktion des Ausgangswerts ausgegeben, um z.B. ein sanfteres Führungsverhalten zu erreichen, ohne Beeinflussung des Störverhaltens. Die Anweisung RampFunction ist mit S7-1500 CPU ab Firmware 2.0 und S7-1200 CPU ab Firmware 4.2 einsetzbar. Weitere Informationen finden Sie in der TIA Portal Hilfe unter dem Stichwort "RampFunction" und im Handbuch SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID-Regelung Ein weiterer Beitrag hier im Forum ist auch zum Thema PID-Regler in S7-1200 und S7-1500 vorhanden. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf