17.10.2018 10:53 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo Siemensfan10, 15m Entfernung sollten machbar sein. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit dem von dir verwendeten Monitor oder dem Kabelsatz von Lindy. Beim Verlegen des Kabels würde ich aber darauf achten, dass das Daten- und Video-Kabel möglichst weit weg und nicht parallel zu Stromleitungen verlegt ist, um Störeinflüsse durch elektromagnetische Felder zu minimieren. Wenn das nicht hilft, kannst du noch ein anderes Kabel versuchen. Auf der Seite https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109483774 werden ein paar Konfigurationen mit Industriemonitoren aufgelistet. Dabei sind am Ende der Seite verschiedene Kabelsätze aufgelistet, die für längere Entfernungen geeignet sind. Der Kabelsatz mit der Bestellnummer 6AV7860-1EX21-5AA1 ist z.B. für Entfernungen bis 15m gedacht. Eventuell wäre das eine weitere Möglichkeit die Anzeige stabil zu bekommen. Gruß, |
Folgen Sie uns auf