12.02.2024 14:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Bei Anschluss beispielsweise eines HMI-Systems an die X2- oder X3-Schnittstelle einer S7-1500R/H-CPU und Kommunikation über die System IP-Adresse besteht die Einschränkung, dass bei Unterbrechung der Netzwerk-Verbindung zur Primary-CPU keine Kommunikation mehr mit dem R/H System möglich ist, da das Netzwerkproblem keinen Rollentausch Primary <> Backup bewirkt und die System IP-Adresse bei der Primary PLC bleibt. |
Folgen Sie uns auf