04.03.2022 11:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Wir werden öfters kontaktiert, wie Sicherheitsfunktionen mit PROFINET IO über WLAN realisiert werden können ? Der Einsatz des Profils PROFIsafe in sicherheitsgerichteten Automatisierungslösungen gilt heute als Stand der Technik. Die Safety-Mechanismen von PROFIsafe wirken dabei nicht nur unabhängig vom eingesetzten Bussystem (z. B. PROFIBUS oder PROFINET), sondern gelten ebenfalls für drahtlose Übertragungstechniken. Um in einem PROFINET Netzwerk auch über Luftstrecken wie Industrial Wireless LAN (IWLAN) Daten zuverlässig auszutauschen bietet sich das iFeature iPCF (industrial Point Coordination Function) an. Im Gegensatz zum Standard IEEE 802.11 steuert der Access Point (AP) die Kommunikation der IWLAN Clients. Er weist den Clients Zeitscheiben für die Kommunikation zu, wodurch der Datenverkehr deterministisch abläuft. Außerdem ermöglicht iPCF einen sehr schnellen Wechsel der Funkzelle in unter 50ms. Ein Anwendungsbeispiel erläutert anhand der Sicherheitsfunktion "Not-Halt" ( Ple / SIL3 ) insbesondere das notwendige Engineering zum Realisieren der Funkverbindung: Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf