04.12.2020 11:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, Ich habe mich hierzu, wie in angehangenem PDF zu sehen, der FFBs bedient. Über die D-Flipflops habe ich mir eine Selbsthaltung gebaut, welche durch den korresponierenden Endschalter oder Fahrauftrag in die anderer Richtung aufgehoben oder verhindert wird. Der direkte Ausgang dieses Speichers geht dann auf das jeweilige Bit zur Festfrequenzauswahl. Diese ist dann abhängig von der Fahrtrichtung positiv oder negativ zu wählen. Desweiteren versorgen die beiden Ausgänge der Speicher ein ODER-Gatter, welches wiederum den Umrichter mit dem Befehl ON/OFF1 zuschaltet. Da ich absoluter Neuling im Parametrieren der Siemens FU's bin, sehe man mir evtl. Fehler nach. Aber am Ende des Tages ist gut was funktioniert. Und der Aufzug funktioniert. DateianhangUmrichter Logik Speiseaufzug2.pdf (288 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GTS-Design am: 12/04/2020 11:38:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.12.2020 11:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hier noch die Parameterliste für die Logik. Gruß, DateianhangParameterliste.pdf (313 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: GTS-Design am: 12/04/2020 14:03:31Zuletzt bearbeitet von: GTS-Design am: 12/04/2020 14:05:13 |
|
Folgen Sie uns auf