01.06.2023 07:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Wie kann SNMP bei S7-1500 CPUs deaktiviert werden? Ab FW V3.0 und TIA V18 ist SNMP standardmäßig deaktiviert und kann in der HW-Config einfach über den entsprechenden Haken aktiviert oder deaktiviert werden: Für FW < V3.0 muss SNMP per Programm deaktiviert werden. Dazu gibt das Funktionshandbuch Kommunikation im Abschnitt SNMP aktivieren und deaktivieren die notwendigen Hinweise. Die Aktivierung/Deaktivierung von SNMP erfolgt über das Schreiben eines Datensatzes an eine PROFINET-Schnittstelle der CPU. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MT) |
Folgen Sie uns auf