29.07.2023 08:11 | |
Beigetreten: 28.07.2023 Letzter Bes: 01.08.2023 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ich brauche eine Stoppuhr für eine Kletterwand, unten sind 2 Fußschalter sobald man runtergeht startet die Zeit bis man oben auf den Stopp Buzzer drückt, oder man die Reset-taste drückt dann soll der Wert auch nicht Gespeichert werden. Der Merken ist auch nur die Reset-taste. Nur ich weiß nicht wie ich die Zeit Speichern kann. Ich hoffe da kann mir einer Weiterhelfen. DateianhangKletterturm Zeit und Bestzeit.zip (81 Downloads) |
29.07.2023 09:09 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung: (47) |
Da war doch "neulich" mal was: |
Folgen Sie uns auf